请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 您好、e2e、
在 CC2538数据表中、 D耦 合1和 D耦 合2引脚连接有不同的说明、您能帮助检查哪种方式是正确的吗? 必须将这两个引脚连接在一起吗? 谢谢。
在下图中 、D耦 合1和 D耦 合2不连接在一起。
在 LP 原理图和数据表说明中、 D耦 合1和 D耦 合2连接在一起。
"稳定运行"在这里有什么含义?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.