This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:使用 CC2531加密狗扫描 WirelessHART 网状网络的最简单方法

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2650, CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/692087/cc2531-easiest-way-to-scan-wirelesshart-mesh-network-using-cc2531-dongles

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2650CC2530EMCC2650

我想扫描 WirelessHART 网状网络。  我有十六个 CC2531加密狗(每个通道一个)。 使用这些加密狗扫描网络的最简单方法是什么?

我的第一个本能是在广播模式下使用 TI 的 SmartRF 数据包监听器软件。 目前、我可以将所有加密狗的数据以原始十六进制数的形式输出到控制台。 但是、我更希望在 Wireshark 上看到此数据。

是否有比使用 TI 的数据包监听器更好的方法? 如果不是、将 TI 软件中的数据放入 Wireshark 的最简单方法是什么?  

如果有任何帮助,将不胜感激。

最棒的

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogstoe.tw/.../how-to-use-launchxl-cc2650-to-work-with.html 、查看是否可以使用 LAUNCHXL-CC2650监听802.15.4数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,YK。

    一个初步问题。 我目前没有评估板、我不确定不同加密狗之间有何差异-  我使用 CC2531 (需要 SmartRF05EB 或 CC2530EM)时、您提到的站点上的说明需要 CC2650 Launchpad 吗? 我需要购买调试器、因此我希望确保它在这种情况下能够正常工作。

    再次感谢你。

    最棒的

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您按照我的链接中的步骤操作、则需要 LAUNCHXL-CC2650。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于 SmartRF 数据包监听器2、您需要支持2.4GHz IEEE 802.15.4的 Launchpad 电路板之一、如 LAUNCHXL-CC2650、LAUNCHXL-CC26X2或 LAUNCHXL-CC1352R。 SmartRF 数据包监听器2使用 Wireshark 来显示数据包。

    支持 CC2531的旧数据包监听器不使用 Wireshark 显示数据包。 如果要继续执行此操作并在 Wireshark 中查看数据包、我认为您需要开发一个程序、将监听器的原始格式转换为 Wireshark PCAP 格式。 然后、您可以将其保存到文件中、或通过套接字或管道将其直接发送到 Wireshark。 这至少是一种可能性,但需要做一些工作。

    Bjørn μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 感谢大家的回答。