Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2650, CC2530EM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2650、 CC2530EM、 CC2650
我想扫描 WirelessHART 网状网络。 我有十六个 CC2531加密狗(每个通道一个)。 使用这些加密狗扫描网络的最简单方法是什么?
我的第一个本能是在广播模式下使用 TI 的 SmartRF 数据包监听器软件。 目前、我可以将所有加密狗的数据以原始十六进制数的形式输出到控制台。 但是、我更希望在 Wireshark 上看到此数据。
是否有比使用 TI 的数据包监听器更好的方法? 如果不是、将 TI 软件中的数据放入 Wireshark 的最简单方法是什么?
如果有任何帮助,将不胜感激。
最棒的
维克多