This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:无法使用 OTA 服务器2.0.7正确打开 Z-Stack 3.0.1 CC2530/CC2538 OTA 软件狗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2538, SMARTRF06EBK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/690812/cc2530-z-stack-3-0-1-cc2530-cc2538-ota-dongle-cannot-be-open-correctly-with-ota-server-2-0-7

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2538SMARTRF06EBK

我尝试使用 OTA 服务器2.0.7测试 Z-Stack 3.0.1 CC2530/CC2538 OTA 软件狗、但发现无法正确打开。 我还使用 Z-Stack 3.0对其进行测试、但它也不起作用。 我确信我可以正确构建 Z-Stack 3.0.1 CC2530/CC2538 OTA 软件狗、因为我的 ZTool 可以与其通信。

如果我使用 Z-Stack Home 1.2.2a CC2530/CC2538 OTA 软件狗、它可以立即工作。

这是 Z-Stack 3.0和3.0.1中的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    我使用 CC2538验证了 SmartRF06EBK 上的 Z-Stack 3.0 OTA 软件狗操作。 确保选择正确的 COM 端口、然后按向上按钮形成网络、然后 OtaServer 才能识别该端口。 同时将 Serial Port Flow (串行端口流)更改为 None (无)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的跟进、并期待看到您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YK,

    当我的回复分析了这种情况并且没有发现任何错误时、我对您的回复感到有点困惑、但我确实建议遵循特定的设置顺序。 我目前没有其他反馈。 我的建议是否有助于解决您的问题?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很确定使用正确的 COM 端口,但我不按向上按钮来形成网络。 我将在明天对此进行测试并告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是验证"在 OtaServer 识别网络之前、按"向上"按钮形成网络"是否能够发挥作用。 感谢你的帮助。