Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2538, SMARTRF06EBK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2538、 SMARTRF06EBK
我尝试使用 OTA 服务器2.0.7测试 Z-Stack 3.0.1 CC2530/CC2538 OTA 软件狗、但发现无法正确打开。 我还使用 Z-Stack 3.0对其进行测试、但它也不起作用。 我确信我可以正确构建 Z-Stack 3.0.1 CC2530/CC2538 OTA 软件狗、因为我的 ZTool 可以与其通信。
如果我使用 Z-Stack Home 1.2.2a CC2530/CC2538 OTA 软件狗、它可以立即工作。
这是 Z-Stack 3.0和3.0.1中的错误吗?