请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
尊敬的所有人
我将 Z-Stack Home 1.2.2a.44539用于 Zigbee 网状网络。
我想擦除每个新 OTA 映像文件的外部闪存芯片。
在 SmartRF05EB 的参考设计中 、M25PE20 (Micron) 芯片组用作外部存储器芯片。 但在我的设计中、我们使用 了半导体上的 LE25U20AMB。我编写了它的驱动代码、并使用整个闪存进行了读取和写入测试。两个闪存之间的区别是
M25PE20 (Micron)具有内置函数、可在写入任何页面之前使用0xFF 对其页面进行写入。
但在我们的闪存中、它没有功能、但具有单独的闪存擦除功能。因此、在 OTA 开始在外部闪存上写入数据之前、我必须放置擦除(完全擦除)功能。
我需要有关 Coordinator-OTA 服务器以及 Router-OTA 客户端的帮助。
我尝试过不同的部分、但它不起作用。
请指导我解决问题。