请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
我使用 CC2538、ZigBee Z-Stack 3.0.1
此方案:
[设备:a]是 协调器、[设备:b]是终端设备
当我想使用 AF_DataRequest()将数据"Hello_World"从[DEVICE_A]发送到[DEVICE_B]
--------
我对 源地址有疑问、
1)如何知道 AF_DataRequest()中设置的目标地址的[DEVICE: b]的源地址 ?
2) 2)我可以设置 [设备:A]和[设备:B]的源地址以识别设备?