This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538 -有关源地址的问题

Guru**** 2774095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/686129/cc2538-cc2538---question-about-source-address

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

我使用 CC2538、ZigBee Z-Stack 3.0.1

此方案:

[设备:a]是  协调器、[设备:b]是终端设备

当我想使用  AF_DataRequest()将数据"Hello_World"从[DEVICE_A]发送到[DEVICE_B]

--------

我对 源地址有疑问、  

1)如何知道 AF_DataRequest()中设置的目标地址的[DEVICE: b]的源地址 ?

2) 2)我可以设置 [设备:A]和[设备:B]的源地址以识别设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当器件加入 Zigbee 网络时、它将广播终端节点声明、其中包含其短地址和 IEEE 地址、您可以注册回调以接收它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题,我可以在[设备:A]和[设备:B]中设置源地址,以识别设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无法分配短地址。 在 Zigbee 协议中、短地址由 Z-Stack 分配、协调器短地址固定为0x0000。