This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530的 OTA 固件升级

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/706269/cc2530-ota-firmware-upgrade-for-cc2530

器件型号:CC2530

尊敬的 YK,


有关 OTA 固件升级、请查看 ZStack OTA 升级用户指南。 我有2个问题:
1) 1)用户指南指出、OTA 过程需要 PC 连接到 SmartRF05board + CC2530EM。   那么、是否必须将 SmartRF05board 与 CC2530EM 配合使用才能进行 OTA 固件升级? (即、是否可以使用第三方开发板(该开发板具有 USB 转 UART IC、USB 连接 PC 计算机、UART 连接到 CC2530 TX RX、但该开发板没有外部存储器! )。

2) 用户指南指出、映像文件将首先存储到辅助存储器中(例如、外部闪存)。 但 OTA 客户端(我的 CC2530目标板)没有外部闪存、而我的目标板 CC2530有不到50%的可用闪存。 因此、在这种情况下、除非我们添加外部闪存、否则无法进行 OTA。 我是对的吗?   如果我回答正确、如何将外部闪存连接到 OTA 客户端、以便 OTA 过程可以使用这些外部闪存。  

非常感谢

林小龙