Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, CC2530
尊敬的 YK,
有关 OTA 固件升级、请查看 ZStack OTA 升级用户指南。 我有2个问题:
1) 1)用户指南指出、OTA 过程需要 PC 连接到 SmartRF05board + CC2530EM。 那么、是否必须将 SmartRF05board 与 CC2530EM 配合使用才能进行 OTA 固件升级? (即、是否可以使用第三方开发板(该开发板具有 USB 转 UART IC、USB 连接 PC 计算机、UART 连接到 CC2530 TX RX、但该开发板没有外部存储器! )。
2) 用户指南指出、映像文件将首先存储到辅助存储器中(例如、外部闪存)。 但 OTA 客户端(我的 CC2530目标板)没有外部闪存、而我的目标板 CC2530有不到50%的可用闪存。 因此、在这种情况下、除非我们添加外部闪存、否则无法进行 OTA。 我是对的吗? 如果我回答正确、如何将外部闪存连接到 OTA 客户端、以便 OTA 过程可以使用这些外部闪存。
非常感谢
林小龙