This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC26XX 的 SampleSwitch 无法构建

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/704582/sampleswitch-for-cc26xx-failed-to-build

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我尝试在 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleSwitch 内构建 SampleSwitch 项目、但它在"EndDevice"下失败。

原始项目、我尝试重新安装 Z-stack 和 IAR (EWARM - CD-8301-17148、Windows 10 x64)、但无法解决。

日志:

编译配置:ZStackCore - EndDevice
正在更新编译树...

已删除53个文件。
正在更新生成树...
bindingTable.c NWK_globals.c stub_aps.c ZDiags.c ZGlobals.c
CommonROM_Init.c iCall_startup.c osaltas.c rom_Init.c
mac.c Mac_Secend.c Mac_backoff_timer.c mcaptor_cosr.c mac_inc_inc.c oc.c mc_osr.c mc_ap.c mc_osr.c mc_osr.c mc_osr.c mc_osr.c























链接
警告[Lt009]:不一致的 wchar_t 大小
AddrMgr.o (EndDevice.a)和3个不同库中的3个其他对象具有 wchar_t 大小16位
AF.O 和34个其他物体、 rt7M_tL.a 中的一些库和2个其他库具有 wchar_t 大小32位
ZStackCoreEndDevice.out
转换
器、
在运行"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Boundary\Boundary\Boundary.exe"-prj "CC2650"-LICF "C:\ti\Z02_Core_Projects\Z64_\Z02_Core_Projects\Z_\ZECt_\Z4220_Core_Projects\Z_\ZECt_\Z02_\Z_\Z_Core_Core_Projects\Z_\Z6424\Z_\CC24_\CLK_\Z02_\Z_\Z_Core_Projects\Z_\Z_\CC24_\ZECT_Core_\ZECT_Core_\Z021.\Z_\Z_\ZECt\Z_\CLK_1.\ZECT_Core_Projects\_\Z02_\Z_\Z_\CLK_\ZECT_\ZECT_Core\CLK_1.\ZECt\Z02_\Z_\ZEC




1
警告总数:1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个 IAR 版本? 您应该使用 IAR EWARM 7.40.2来构建 CC26xx Z-Stack Home 1.2.2a 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它适用于7.80、谢谢您