请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack我尝试在 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleSwitch 内构建 SampleSwitch 项目、但它在"EndDevice"下失败。
原始项目、我尝试重新安装 Z-stack 和 IAR (EWARM - CD-8301-17148、Windows 10 x64)、但无法解决。
日志:
编译配置:ZStackCore - EndDevice 正在更新编译树... 已删除53个文件。 正在更新生成树... bindingTable.c NWK_globals.c stub_aps.c ZDiags.c ZGlobals.c CommonROM_Init.c iCall_startup.c osaltas.c rom_Init.c mac.c Mac_Secend.c Mac_backoff_timer.c mcaptor_cosr.c mac_inc_inc.c oc.c mc_osr.c mc_ap.c mc_osr.c mc_osr.c mc_osr.c mc_osr.c 链接 警告[Lt009]:不一致的 wchar_t 大小 AddrMgr.o (EndDevice.a)和3个不同库中的3个其他对象具有 wchar_t 大小16位 AF.O 和34个其他物体、 rt7M_tL.a 中的一些库和2个其他库具有 wchar_t 大小32位 ZStackCoreEndDevice.out 转换 器、 在运行"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Boundary\Boundary\Boundary.exe"-prj "CC2650"-LICF "C:\ti\Z02_Core_Projects\Z64_\Z02_Core_Projects\Z_\ZECt_\Z4220_Core_Projects\Z_\ZECt_\Z02_\Z_\Z_Core_Core_Projects\Z_\Z6424\Z_\CC24_\CLK_\Z02_\Z_\Z_Core_Projects\Z_\Z_\CC24_\ZECT_Core_\ZECT_Core_\Z021.\Z_\Z_\ZECt\Z_\CLK_1.\ZECT_Core_Projects\_\Z02_\Z_\Z_\CLK_\ZECT_\ZECT_Core\CLK_1.\ZECt\Z02_\Z_\ZEC 1 警告总数:1.