工具/软件:TI-RTOS
我购买了一些要测试的 CC2652R1芯片、但当我使用 IAR 8.20打开示例开关项目时、它无法生成并显示有关 CCS 工具的错误。
cc2652r1是否由 IAR 提供支持? 如果是、指南在哪里、因为我只看到了 CCS 指南?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
我购买了一些要测试的 CC2652R1芯片、但当我使用 IAR 8.20打开示例开关项目时、它无法生成并显示有关 CCS 工具的错误。
cc2652r1是否由 IAR 提供支持? 如果是、指南在哪里、因为我只看到了 CCS 指南?
现在我还有其他问题,代码构建和闪存到芯片成功,我可以 在主函数和 IAR 中的 BIOS_start()函数进行调试,但应用代码没有启动。
我使用 zc_switch 来测试、将-DHOLD_AUTO_START 编辑为-DxHOLD_AUTO_START 意味着它将像我使用 CC2530和 c2630.and XDS100V3所做的那样在引导时启动
我使用的是现有 CC2630模块、只需更换芯片和48Mhz 晶振、请按照本指南 swra582操作
我在这一行设置了断点 、但它从未调用过。
/*启动应用程序*/ zclSampleSw_task (&ZStack_user0Cfg.nvFps);
Ryan Brown1 能帮我吗? 如何更新现有硬件以使用 CC2652R1?
您是说 Zstackapi_BdbStartCommissioningReq?
我使用以下代码、但没有发生任何情况、我还 尝试替换其他晶体。
Zstack_bdbStartCommissioningReq_t Zstack_bdbStartCommissioningReq; zstack_bdbStartCommissioningReq.commissioning_mode = BDB_TUSESING_MODE_NWK_STUING | BDB_TUSING_MODE_Finding_Binding; Zstackapi_BdbStartCommissioningReq (zclSampleLight_Entity、&Zstack_BdbStartCommissioningReq);
我使用 ZR_light 通过 IAR 8.20.2.14838进行测试、
e2e.ti.com/.../cc2652r1_5F00_test.zip
谢谢、我现在看到了 TX 数据包、但为什么代码不起作用? 我附加日志、TX 数据包、使能直流/直流
e2e.ti.com/.../cc2652r1_5F00_test2.zipYes、它是数据包命令和附加日志中的数据
是的、在使用 Uniflash 擦除所有内容并刷写程序之后、现在它可以连接到 ZNP。
但是、这个芯片和采样程序看起来并不稳定、例如、当我激活"复位到 FN"程序需要很长时间才能复位并且根本没有响应时、我必须在15分钟后断开电源、
另一件事是、如果不使用 UART 菜单、则无法激活调试?
原因当我对 DEFAULT_CHANLIST 通道15进行硬编码时、当程序工作时、它会被通道11覆盖。 我手动将代码添加到自动调试、如下所示:
Zstack_bdbStartCommissioningReq_t Zstack_bdbStartCommissioningReq; zstack_bdbStartCommissioningReq.commissioning_mode = BDB_TUSESING_MODE_NWK_Formation | BDB_TUSING_MODE_NWK_STERING | BDB_TUSING _MODE_Finding_Binding; Zstackapi_BdbStartCommissioningReq (zclSampleLight_Entity、&Zstack_BdbStartCommissioningReq);
方案无法按预期工作。
Ryan Brown1 您可以看到这一点。
YK 是正确的,因为您应该将 PuTTY 用于您的终端。 通过"硬编码 default_chANLIST "、您意味着您更改了 f8wconfig.h 中的值、对吧? 您将调试代码放在 zcl_samplelight.c 中的哪个位置? 我希望它在 zclSampleLight_Init 的末尾。 我没有看到与您描述的不稳定性问题相同的问题、您需要进一步调试并提供有关器件状态的更多详细信息。
此致、
Ryan