This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK 的调试器

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/714621/cc2531emk-debugger-for-cc2531emk

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件: CC-DEVPACK-DEBUGOPT3001

大家好、我买了 CC2531EMK 来 监听 Zigbee 数据包、如果我想用它来调试我的软件、只能通过以下方式实现:

SmartRF05EB

CC 调试器

不带 CC-DEVPACK-DEBUG、对吧?

我想复制中的步骤:

https://sunmaysky.blogspot.com/2015/10/setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html

和中的:

https://sunmaysky.blogspot.com/2015/10/how-to-do-device-binding-from-ti-ztool.html

要了解如何执行加入和绑定请求...以及从我的协调器复制这两个操作(XBee 设备、型号 s2c)之后

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您必须使用 SmartRF05EB 或 CC 调试器将 FW 下载到 CC2531EMK 或进行调试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、
    有关绑定请求的问题。 目前、在我的 SensorTag 应用程序中、每隔10秒自动向 ZC 节点执行一次报告(将例如 DEFAULT_ILLUM_REPORTING_INTERVAL 设置为10秒、并将 staDstAddr.addrMode 设置为 ZSTACK_AFAddrMode_Short)。
    但是、如果我有2个 ZED 节点(简单情况)并且我启动它们、那么 ZC 将永远不会同步接收报告。

    如果我想从2个 SRD 获取有关 ZC 的同步报告、是否可以通过同时(广播)向 ZACD 发送绑定请求来解决此问题?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是“想要从2个 ZUD 获取有关 ZC 的同步报告?”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望同时(大概)接收来自 ZED1和 ZED2的照明(OPT3001)报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法同时从两个不同的设备接收数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是的、但即使延迟1秒、我也没关系! 因为我的目标是从 N 个传感器节点(ZEDD)接收报告并将其插入数据库(在具有相同时间戳的单个记录中)、例如:

    步骤1:从 N 个 ZEDD 节点接收报告
    步骤2:插入数据库:插入 sensordata.light (ZED1、ZED2、...、ZEDN)值(10、20、 .,50);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在两个不同的 ZEDD 上同步数据发送时间是没有好方法的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、不幸的是、我知道!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有功耗限制,您可以将 ZED 设置为 RX Always On (始终打开),并向 ZED 发送 ZCL read attribute 命令以在短时间间隔内从两个 ZED 获取数据。