Thread 中讨论的其他部件:Z-stack、 、CC2531
工具/软件:Linux
当我在 RPI 3模块中运行 Z-Stack Linux 网关演示应用时、我看到以下错误。
在 ARM 上运行 zigbeegw.scr
重置 BeagleBone Black
重置后睡眠6秒... 使用串行端口:/dev/ttyUSB0
已收到系统版本。
传输协议版本:2.
产品 ID:0
软件版本:2.7.1
软件版本:0
(未指定修订版本)
完成
启动 ZigBee 网关子系统
deviceKey = 0(0)
DEVPATH ='/dev/ttyUSB0 '
LogPath ='./NpiLnxLog.txt'
(笑声) 释放内存(RET 0)
端口:2533
以下 IP 地址可用:
IPv4:接口:LO IP 地址127.0.0.1
IPv4:接口:wlan0 IP 地址192.168.0.107
IPV:接口: LO IP 地址::1
IPv6:接口:eth0 IP 地址 fe80:f6f7:df25:3799:68e1
IPv6:接口:wlan0 IP 地址 fe80:9890:43ad:71d:8179
套接字将侦听以下 IP 地址:
IPv4:0.0.0.0
IPv6:::
0.0.0.0表示它将侦听所有可用的 IP 地址
正在等待#3...上的首次连接
NPI 于2018年4月13日16:21:27 UTC 星期五开始(pid 3291)
已连接到#5.(127.0.1/:6000:f076:1000)
ZLSZNP 于2018年4月13日下午16:21:31 (UTC 2018年4月13日)开始(pid 3296)
[NWK_MGR/Main]:有2个 args
[NWK_MGR/Main]:argv[0]=./NWKMGR_Srvr_ARM
[NWK_MGR/Main]:argv[1]= 127.0.0.1:2536
[NWK_MGR/Main]:********
[NWK_MGR/Main]:* Network Manager Server v1.0.1 *
[NWK_MGR/Main]:*以下是可用的密钥命令:*
[NWK_MGR/Main]:*退出程序。 - q *
[NWK_MGR/Main]:********
2018年 UTC 4月13日16:21:32星期五、Network Manager 启动(pid 3302)
[网关/主域]:
[网关/主域]:*********
[gateway/main]:* Gateway Server v1.0.1 *
[gateway/main]:*以下是可用的密钥命令:*
[gateway/main]:*退出程序。 - q *
[网关/主域]:*********
2018年 UTC 4月13日下午16:21:34星期五、网关服务器启动(pid 3308)
[OTACSRVR/Main]:
[OTACSRVR/Main]:********
[OTASRVR/Main]:* OTA 升级服务器1.0.1 *
[OTACSRVR/Main]:*以下是可用的关键命令:*
[OTACSRVR/Main]:*退出程序。 - q *
[OTACSRVR/Main]:********
[NWK_MGR/Main]错误:端点注册失败
[NWK_MGR/Main]错误:读取本地网络信息失败
[NWK_MGR/Main]:初始化失败。 现在退出。 莫伊特
OTA Server started (pid 3316) at [OTACSRVR/main](OTA 服务器已启动(pid 3316):
错误-无法向 zstackserver.exiting 注册 OTA 端点...
2018年4月13日(星期五) 16:21:36 UTC
使用 pid./zigbeeHAgw 和 pid 列表启动跟踪器3291 3296 3308 3316
===================================================================================
网络管理器在跟踪4个 PID、3291 3296 3308 3316时以代码255退出
当我们发现缺少任何内容时、我们将向 pid 3230发送 SIGUSR2
2018年4月13日(星期五) 16:21:37 UTC
/zigbeeHAgw:第482行:3328已被杀./track_servers $$$"$PIDs"
OTA_Srvr_ARM:未找到进程
netmgr 的意外退出代码(255)!
在我的设置中、主机处理器是一个运行 Z-Stack Linux 网关的 RPI3模块。 我在 https://sunmaysky.blogspot.in/2015/12/how-to-do-porting-of-ti-z-stack-linux.html 上参考 了 https://sunmaysky.blogspot.in/2016/01/how-to-run-ti-z-stack-linux-home.html