您好!
我在 CC2530的一个项目中。 我希望我的产品尽可能低成本。
我知道 CC2530 内部有 RC 振荡器。 但我不确定它是否在 射频中没有晶体的情况下运行。
我的问题是"在 CC2530中、射频是否可以在没有晶体的情况下运行?"
抱歉我的英语不好
此致、谢谢。
吕克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Luu Van Luc、
CC2530的主要时钟源可以是16MHz 内部振荡器或32MHz 外部晶体。
次级时钟可以是32.753kHz 内部振荡器或32.768kHz 外部晶振。
次级时钟通常与睡眠定时器寄存器一起使用、该寄存器可用作定时器或定时唤醒中断。
如果您的项目需要精确的时间、则应将32.768kHz 外部晶体用于次级时钟、否则您可以使用32.753kHz 内部振荡器。
如果您需要射频通信、则应使用32MHz 外部晶体。 如果您不需要射频、则可以使用16MHz 内部振荡器。
如果不需要射频、您可能应该寻找另一个 uController、因为您可以在没有射频的情况下找到更便宜的部件。
回答您的问题:是的。 无需32kHz 外部晶振、但使用射频时必须使用32MHz 外部晶振。