This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在 CC2530中、射频是否可以在没有晶体的情况下运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/678615/cc2530-is-it-possible-for-rf-to-operate-without-crystal-in-cc2530

器件型号:CC2530

您好!

我在 CC2530的一个项目中。 我希望我的产品尽可能低成本。

我知道 CC2530 内部有 RC 振荡器。 但我不确定它是否在 射频中没有晶体的情况下运行。

我的问题是"在 CC2530中、射频是否可以在没有晶体的情况下运行?"

抱歉我的英语不好

 此致、谢谢。

吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用内部32K RC 振荡器应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、
    我会尝试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确保将 OSC32K_crystal_installed = false 定义为相应地设置 OSC_32KHz false、以便使用内部32 KHz RC 振荡器。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一些错误信息。

    根据数据表、项目4.4振荡器和时钟:

    "请注意、射频收发器的运行要求使用32MHz 晶体振荡器。"

    此外,在项目23.14.3中:

    CSP 以设置的系统时钟频率运行、该频率必须设置为32MHz 才能确保正确的无线电操作。

    由于没有内部32MHz 时钟、因此您需要使用外部晶体来正确操作射频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的一点、Alessandro、我假设我们只讨论32kHz 选项。 RF 需要一个32MHz 外部晶振。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、
    因此、您的意思是无需32kHz 晶体振荡器。 但是、如果射频工作、我们需要32MHz 的外部晶体、对吧?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,没错。 您可以使用内部32K RC 振荡器、但32M 外部晶体是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luu Van Luc、

    CC2530的主要时钟源可以是16MHz 内部振荡器或32MHz 外部晶体。

    次级时钟可以是32.753kHz 内部振荡器或32.768kHz 外部晶振。

    次级时钟通常与睡眠定时器寄存器一起使用、该寄存器可用作定时器或定时唤醒中断。

    如果您的项目需要精确的时间、则应将32.768kHz 外部晶体用于次级时钟、否则您可以使用32.753kHz 内部振荡器。

    如果您需要射频通信、则应使用32MHz 外部晶体。 如果您不需要射频、则可以使用16MHz 内部振荡器。

    如果不需要射频、您可能应该寻找另一个 uController、因为您可以在没有射频的情况下找到更便宜的部件。

    回答您的问题:是的。 无需32kHz 外部晶振、但使用射频时必须使用32MHz 外部晶振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我的问题得到了解决。