Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 主题中讨论的其他器件: CC2531
尊敬的先生
cc2538 USB 是否具有任何有关支持 USB2.0规范测试模式(7.1-20)以实现支持高速功能的 API 或文档。
根据规范的描述、器件必须能够发送 Test_Packet 模式(请参阅 USB 2.0规范7.1-20)、才能执行高速眼图测试。 可以使用器件的 USBHSET 工具强制产品进入测试模式。
我发现有一个讨论询问 CC2531的相同功能、但没有任何有用的答案。