This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:USB 支持 USB 2.0全速测试模式?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/677110/cc2538-usb-support-support-usb-2-0-full-speed-test-mode

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2531

尊敬的先生

cc2538 USB 是否具有任何有关支持 USB2.0规范测试模式(7.1-20)以实现支持高速功能的 API 或文档。  

根据规范的描述、器件必须能够发送 Test_Packet 模式(请参阅 USB 2.0规范7.1-20)、才能执行高速眼图测试。 可以使用器件的 USBHSET 工具强制产品进入测试模式。

我发现有一个讨论询问 CC2531的相同功能、但没有任何有用的答案。

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/t/589726?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EYE%20DIAGRAM