This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:网关应用报告功能

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/702765/cc2530-gateway-application-reporting-capabilities

器件型号:CC2530

我将在家庭自动化网关上编写一个新应用。 我的某些设备具有报告功能、它们会向绑定的设备报告。 我希望我的应用程序在屏幕上显示(更新)这些报告的值。 是否可以"拦截"这些报告消息、或者我是否需要在网关上创建多个端点并将它们绑定到相应的报告设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以在已经与传感器绑定的端点上收到。 我认为没有必要对另一个端点执行另一个绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈,这是一个例子。 温度传感器将其值报告给恒温器。 但我希望在我的 PC 应用程序(作为网关应用程序)上显示(刷新)相同的值。 如何向 PC 应用程序通知新值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、我同意您的观点、即您必须执行另一个装订 Ton make 温度传感器、并将温度报告给您的 PC。