请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 我将在家庭自动化网关上编写一个新应用。 我的某些设备具有报告功能、它们会向绑定的设备报告。 我希望我的应用程序在屏幕上显示(更新)这些报告的值。 是否可以"拦截"这些报告消息、或者我是否需要在网关上创建多个端点并将它们绑定到相应的报告设备?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将在家庭自动化网关上编写一个新应用。 我的某些设备具有报告功能、它们会向绑定的设备报告。 我希望我的应用程序在屏幕上显示(更新)这些报告的值。 是否可以"拦截"这些报告消息、或者我是否需要在网关上创建多个端点并将它们绑定到相应的报告设备?