This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:当输入电压为3.3V 时、无射频信号且输入电压为3V 正常

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/702218/cc2630-when-vin-3-3v-no-rf-signal-and-vin-3v-is-ok

器件型号:CC2630

您好!

我们将 CC2630F128RGZR (7X7)用于 Zigbee 节点。 我们在调试时遇到了问题。

当 Vin=3.3V 时、不存在射频信号且无法联网。 但是、当用手触摸 PCB 迹 线天线时、射频正常。

当 Vin=3V 时、射频正常。

我们测试了 CC2630EVM、结果正常。

PS:PCB 小于 CC2630EVM 并具有两层。

请帮您检查问题并提供一些建议。 谢谢。

原理图

谢谢

沃尔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、请浏览: www.ti.com/.../swra603.pdf

    我在原理图上看不到任何可以解释性能不佳的东西。 根据提供的信息、我假设布局和/或天线匹配会导致性能不佳。