Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2592 主题中讨论的其他器件: CC2540
CC2592的典型增益为24dB。 对于0dBm 的输入功率、输出为20.3dBm。 因此已经处于压缩状态。
数据表中增益值的容差如下:
问题:
这些值是+/-值吗? 因此、3.8dB 是+/- 3.8dB?
2. 您是否获得了3.0V、3.3V 和3.6V 电源的增益容差曲线?
此致
F.R.