This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592增益容差

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/700753/cc2592-cc2592-gain-tolerances

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2540

CC2592的典型增益为24dB。  对于0dBm 的输入功率、输出为20.3dBm。  因此已经处于压缩状态。

数据表中增益值的容差如下:

问题:

这些值是+/-值吗?  因此、3.8dB 是+/- 3.8dB?

2. 您是否获得了3.0V、3.3V 和3.6V 电源的增益容差曲线?

此致

F.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在查看特征评定报告、并从我可以看到的内容中:
    -随频率变化:数字是在频率范围内测量的最小和最大平均输出功率之间的增量。
    -电源变化:数字是在电源电压范围内测量的最小和最大平均输出功率之间的差值
    -随电源变化:数字是在温度范围内测量的最小和最大平均输出功率之间的增量

    您是指增益还是指输出功率与电源电压的变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这意味着这些图反映了相对于所示变化参数的最大容差、而不是双精度值。  谢谢

    我是说您在特征评定报告中所参考的图形...类似于 CC2540数据表中的曲线。  请参见下面的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以找到的数据仅针对-40、25和125进行测量。 以 dBm 为单位。  

    温度

    电压

    平均

    -40

    2.

    19.21.

    -40

    3.

    21.99

    -40

    3.7.

    23.29.

    25

    2.

    19.18.

    25

    3.

    21.86

    25

    3.7.

    23.05

    125.

    2.

    18.08.

    125.

    3.

    20.63.

    125.

    3.7.

    21.75