This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520 TXPOWER 寄存器问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2592, CC2591, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673705/cc2520-issue-of-cc2520-txpower-register

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2591CC2538

你(们)好  

我们生产了一个 CC2520 +CC2592无线电系统。 现在、在查看并尝试改进程序时、TXPOWER 寄存器设置出现问题。

数据表第72页提供了一个表、在 SmartRF studio7 V2.8.0中、当启用"范围扩展器:CC2591"且 TX_POWER=17dBm / 19dBm 时、软件会为 TXPOWER 寄存器提供值0xF9/0xFF、两者均未在表中列出、数据表提供类似的值0xF7 /0xF2。 那么、我可以信任哪个值?  

使用 频率 分析仪测试的17dBm/19dBm TX 功率都很好。 但17dBm 无法与19dBm 模块建立稳定的连接。 17dBm、寄存器0xF9可以很好地相互连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照 SmartRF Studio 中的设置操作。

    另请参阅 应用手册 SWRA229。

    随附应用手册、供您参考。

    e2e.ti.com/.../swra229a.pdf

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速重播、还有一个问题:

    对于 CC2520 CC2592输入/输出 March 电路,我们遵循以下文档:swrc286 cc2538_CC2592参考设计,它不同于 swru190b。

    对于 我们的设计 CC2520 + cc2592、它是与 SWRC286相同的正确 March 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、没错。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 PM

    此致!

    Oliver