主题中讨论的其他器件: CC2592、 CC2591、 CC2538
你(们)好
我们生产了一个 CC2520 +CC2592无线电系统。 现在、在查看并尝试改进程序时、TXPOWER 寄存器设置出现问题。
数据表第72页提供了一个表、在 SmartRF studio7 V2.8.0中、当启用"范围扩展器:CC2591"且 TX_POWER=17dBm / 19dBm 时、软件会为 TXPOWER 寄存器提供值0xF9/0xFF、两者均未在表中列出、数据表提供类似的值0xF7 /0xF2。 那么、我可以信任哪个值?
使用 频率 分析仪测试的17dBm/19dBm TX 功率都很好。 但17dBm 无法与19dBm 模块建立稳定的连接。 17dBm、寄存器0xF9可以很好地相互连接。