This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC 2531

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/673945/cc-2531

主题中讨论的其他器件:CC2531CC2531EMK
我正在使用 CC2531 USB 软件狗进行 contiki 通信,如德州仪器 processors.wiki.ti.com/.../Cc26xx_sw_examples 所示,我还学习了德州仪器(TI)链接和 git 集线器。

但是我有两个问题:
1 -无法在目录中识别我的 USB 软件狗驱动程序。
2 -我在德州分步遇到问题、如何调试程序? 通过串行方式向电路板发送信息? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请按照 CC2531EMK 工具页面上提供的硬件和软件用户指南说明进行操作。 您使用什么工具对 CC2531进行编程/调试、以及在其上烧录了什么固件?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot。tw/.../setup-6lbr-to-run-6lowpan-with-cc2531.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    通过德州网站和一些研究、我了解到我应该将闪存从 aquirvo 转移到 hex。 (CC 2531-SLIT-RADIO)但是我无法通过计算机、通过设备管理器访问加密狗、我看到 USB 加密狗、但它看起来是无法识别的设备、如下图所示。 Smart RF 和 Smart RF 程序都找不到该器件、我认为这个问题是 Windowns 无法识别 donlge 的原因、但是我也无法更新此驱动程序窗口。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要 CC 调试器来对 CC2531EMK-USB 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2531快速入门指南(SWRA276)在第6至8节 中提供了一个快速参考:www.ti.com/.../swra276.pdf

    此致、
    Ryan