This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:问题:CC2592不放大射频功率。

Guru**** 2515595 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2543, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/668834/cc2592-issue-cc2592-do-not-amplify-rf-power

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2543CC2530

你好。

我的客户设计了 CC2543 + CC 2592。 但前端射频功率测量值为0~3dBm。  它是 CC2543的射频功率。  似乎 CC2592未被放大和旁路。

我断开了 GPIO 端口并使用硬件对其进行了测试、但结果相同。

-VCC:3.0V

-PA_EN ->下拉、LNA_EN ->上拉、HGM ->上拉(上拉电平:2.8V、下拉电平:0V)

我连接了 SCH。 什么是问题? 您能否检查 SCH 和我的问题?  

谢谢、此致。

Downey Kim。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_RF_5F00_JR_5F00_24_5F00_S1_5F00_20171211_5F00_IBM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在软件中控制 OBSSELx 寄存器以使射频 TX/RX 引脚能够控制 CC2592?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 CC2543来控制 A。 我认为 CC2592由 PA_EN、LNA_EN、HGM 控制、而不是由寄存器控制。

    我弄错了吗? 什么是 OBSSELx 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 www.ti.com/.../swru283b.pdf 中的7.8 Radio Test Output Signals
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄真。
    n`t 通过硬件或高电平、低电平信号控制 CC2592? 它是否由寄存器控制?
    我在 CC2592n`t 说明书中找不到此内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2592由 GPIO 控制、因此您必须设置正确的寄存器值来控制 CC2530、从而输出正确的 GPO 来控制 CC2592。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2592无法通过通用 MCU 的 GPIO 进行控制? 它是否仅由 CC25XX 和 CC85XX 的寄存器控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您应该使用 OBSSELx 设置寄存器来从 CC2530控制 CC2592。