请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2592 主题中讨论的其他器件: CC2543、 CC2530
你好。
我的客户设计了 CC2543 + CC 2592。 但前端射频功率测量值为0~3dBm。 它是 CC2543的射频功率。 似乎 CC2592未被放大和旁路。
我断开了 GPIO 端口并使用硬件对其进行了测试、但结果相同。
-VCC:3.0V
-PA_EN ->下拉、LNA_EN ->上拉、HGM ->上拉(上拉电平:2.8V、下拉电平:0V)
我连接了 SCH。 什么是问题? 您能否检查 SCH 和我的问题?
谢谢、此致。
Downey Kim。
e2e.ti.com/.../SCH_5F00_RF_5F00_JR_5F00_24_5F00_S1_5F00_20171211_5F00_IBM.pdf