This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:P1.0引脚上的 LED 不工作

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/669436/rtos-led-not-working-on-p1-0-pin

Thread 中讨论的其他器件:CC2592CC2530Z-stack

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的所有人

我已经为电路板 CC2530+CC2592使用了 ZStack Home。 我已附上我的原理图。

在软件中、当我#defined HAL_PA_LNA_CC2592时 、我的 LED 在 P1.0上不工作。但如果未定义、我的 LED 工作正常。

请给我一个解决方案。提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您定义 HAL_PA_LNA_CC2592时、Z-Stack 会启用 P1.0来控制 LNA_EN。 由于使用 P1.0作为 LED、因此必须根据原理图修改代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要添加到 YiKai 的答案并依赖于您所使用的 Z-Stack 版本、您需要更改的代码可在 HAL/Target/CC2530EF/CConfig/hal_board_cfg.h 和 MAC/lowlevel/System/Mac_radio_defs.c 中找到

    此致、
    Ryan