您好!
我们使用的 CC2630具有内部直流/直流配置(因此直流/直流转换器为 VDDR 引脚提供电源):
我们观察到、在复位生效期间、直流/直流转换器被禁用。 当复位取消置位时、当复位达到大约1.8V 时、直流/直流转换器输出电压开始斜升、VDDR 需要大约1ms 才能达到正常运行的最终1.67V (请参阅下图)。
那么、在本例中、实际代码执行何时开始? 是在复位达到1.8V 时、还是在 VDDR 引脚达到1.67V 时? 或者、它是否可能会在以后发生、这也取决于其他因素? 谢谢。
此致、
克里斯蒂安
|
黄色通道:VDDS (包括 VDDS_DCDC 引脚) 蓝色通道:复位(它有常规的100k/100nF RC 电路) 绿色通道:VDDR 引脚(由直流/直流转换器的输出供电) |