This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:多协议:ZigBee 和6LowPAN

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/744823/cc1352r-multiprotocol-zigbee-and-6lowpan

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

Zigbee 堆栈和6LowPAN 堆栈都可以驻留在 CC1352R 中、用户可以通过硬件在它们之间进行切换(例如 GPIO 引脚的更改)。 我找到了适用于 Zigbee 的 Z-stack、但找不到适用于6LowPAN 的任何此类堆栈。 如果可能、请指导我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是不可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在技术上是可行的、但我们不支持这种设置。 一个堆栈可以映像运行 ZigBee+Thread、其中一个堆栈是休眠终端设备、另一个堆栈是路由器设备、反之亦然。 但再说一次、我们现在不支持任何内容。

    这也引出了您为什么要这样设置的问题? ZigBee 和所有(据我所知) 6LoWPAN 堆栈都是网状技术。 为什么要为在同一器件上运行的堆栈建立网状?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复...

    [引用 user="Edvard P"]
    这也引出了您为什么要这样设置的问题? ZigBee 和所有(据我所知) 6LoWPAN 堆栈都是网状技术。 为什么要对在同一器件上运行的堆栈进行网格化?

    我们需要设计一个要安装在我们产品中的射频子板、我们的客户要求是他们需要两种连接、他们可以从中选择要使用的技术。

    该器件支持两个堆栈。 对吧?

    2.Z-stack 在这个芯片上工作吗?

    Contiki 6LowPAN 在此器件上是否正常工作?

    4.I 无法找到用于6LowPAN 的堆栈、如 TI 的 Z-stack。 有没有? 如果是、请给我启迪...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持两个6LoWPAN 堆栈:Thread 和 Contiki-NG。 CC1352R 支持 Z-STACK、Thread 和 Contiki-NG。

    在此处阅读有关 Thread 的更多信息: www.ti.com/.../overview.html
    在此处阅读有关 Contiki-NG 的更多信息: github.com/.../Platform-simplelink
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以。。。 谢谢、Edvard P.。。。