请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
Zigbee 堆栈和6LowPAN 堆栈都可以驻留在 CC1352R 中、用户可以通过硬件在它们之间进行切换(例如 GPIO 引脚的更改)。 我找到了适用于 Zigbee 的 Z-stack、但找不到适用于6LowPAN 的任何此类堆栈。 如果可能、请指导我如何操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的快速回复...
[引用 user="Edvard P"]
这也引出了您为什么要这样设置的问题? ZigBee 和所有(据我所知) 6LoWPAN 堆栈都是网状技术。 为什么要对在同一器件上运行的堆栈进行网格化?
我们需要设计一个要安装在我们产品中的射频子板、我们的客户要求是他们需要两种连接、他们可以从中选择要使用的技术。
该器件支持两个堆栈。 对吧?
2.Z-stack 在这个芯片上工作吗?
Contiki 6LowPAN 在此器件上是否正常工作?
4.I 无法找到用于6LowPAN 的堆栈、如 TI 的 Z-stack。 有没有? 如果是、请给我启迪...