This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:CC1352R PCB 布局问题

Guru**** 2547320 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/727844/launchxl-cc1352r1-cc1352r-pcb-layout-question

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

您好!

尝试创建 LAUNCHXL-CC1352R1作为参考设计。 如果需要、我需要扩展两个天线端口(uSMA P11、P12)以进行非板连接。

这方面的问题(参考所附的布局部分)----关于这两条轨迹的方式的任何关切/最佳做法违规/建议
它们是否布局或应该如何布局-就其形状、长度、曲线/角/折弯等而言?

请提供建议。 感谢您的及时帮助。

e2e.ti.com/.../LayoutNote.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对我来说似乎可以。 您可以将 GND 扩展到射频布线两侧的焊盘。 此外、在射频迹线的两侧添加 Visa 拼接。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为最好在 uSMA 的射频结处放置0欧姆电阻器。 这样、您就可以通过连接一条路径并打开另一条路径来避免射频残桩。 您可以为两个电阻器使用一个公共焊盘。 一个连接到 uSMA、另一个连接到流出的射频迹线。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 PM、
    您将执行并运行更新的布局以获得最终许可:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 PM、这很有道理(也很容易做到)。

    这条线路上的问题-请参见随附的并告知是否也能正常工作?

    当然、假设可以索赔 uSMA 的 PIN2 ( 未提交、

    与当前一样)-不影响 uSMA 连接天线的射频性能?

    可以在 USMA 引脚1和2 (?)之间放置0欧姆(而不是填充 USMA)

    e2e.ti.com/.../LayoutNote_5F00_v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想使用直插式射频连接器、则可以使用 Murata 或 TEC 的射频开关连接器。

    随附 Murata 和 TEC 数据表。

    此 RF 开关连接器(常闭)连接 至处于 正常位置的路径。 当我们插入测试电缆时、开关会激活并断开路径。

    我只想提醒您、测试电缆有点贵。 这是一条特殊电缆、请参阅 Murata 数据表(第2页)

    在建议的布局中、如果引脚2连接到连接器的主体、则可能会使射频走线短路(如果暴露)。

    您似乎有空间将连接器放置在靠近射频迹线的位置。 我建议您执行所附图片中显示的布局(如果您不想使用射频开关连接器)。 请参阅 R1和 R2位置。

    谢谢、

    PM

    e2e.ti.com/.../Micro-Co_2D00_ax-Connector.pdf

    e2e.ti.com/.../ENG_5F00_CD_5F00_1551372_5F00_A6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 PM、
    可以帮个忙吗? 我很快就会准备好修正的光绘文件,我能不能“下午”他们给你快速回顾一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将原理图以 PDF 格式发送给我们、并将 PCB 布局以 Gerber 格式发送给我们进行审核。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 PM、
    由于这些是特定于产品的(私有、敏感信息)文件-想知道我是否有一个私有通道可用于与您共享它们?
    如果没有事先授权、我似乎不能轻易地"下午"你。 请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以从 E2E 论坛向我发送友谊请求。 在我接受后、您可以通过该命令发送它。 那么没有人能看到它。

    谢谢、
    PM