请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 您好!
我正在开发将 CC2538用作 SPI 上的从站的库、在阅读用户指南(swru319c)后、我有一些疑问
1) 1)是否必须为 SSI 设置时钟?
通信时钟由主器件生成、在我的一侧是输入信号、我通过 IOC_CLK_SSI_SSI1寄存器连接端口引脚。
那么、我还必须设置 SSI_CC 和 SSI_CPSR 寄存器吗?
2) 2)在用户指南中、他们说 SSI 也有 EOT 中断、但我没有找到如何启用或验证是否正在等待... 是错误吗?
感谢你的任何帮助
Davide