This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:SPI 作为从器件、时钟和中断

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/725574/cc2538-spi-as-slave-and-clocks-and-interrupts

器件型号:CC2538

您好!

我正在开发将 CC2538用作 SPI 上的从站的库、在阅读用户指南(swru319c)后、我有一些疑问

1) 1)是否必须为 SSI 设置时钟?
   通信时钟由主器件生成、在我的一侧是输入信号、我通过 IOC_CLK_SSI_SSI1寄存器连接端口引脚。
   那么、我还必须设置 SSI_CC 和 SSI_CPSR 寄存器吗?

2) 2)在用户指南中、他们说 SSI 也有 EOT 中断、但我没有找到如何启用或验证是否正在等待... 是错误吗?

感谢你的任何帮助

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davide、

    只有当 SSI 波特时钟使用 IO 输入而不是系统时钟时、才能更改 SSI_CC。 SSI_CPSR 决定 SSI 时钟预分频除数的 CPSDVSR 位。 在从机模式下、系统时钟或 PIOSC 必须至少是 SSIClk 的6倍。 EOT 专门用于异步 UART 通信、因为 SPI 是通过时钟线同步的、因此始终可以从两侧了解是否存在电流传输。 有关 SSI 示例、请参阅 CC2538基础固件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    Davide