This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:通过 Smart RF Studio 7进行固件升级后 LP 死区

Guru**** 2548010 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CCSTUDIO, LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/934380/launchxl-cc1352p-lp-dead-after-firmware-upgrade-via-smart-rf-studio-7

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:闪存编程器、 UNIFLASHCCStudio

我已将 LAUNCHXL-CC1352P-2 (HW 参考 B)连接到 Smart RF Studio 7 (2.18.0)、后者需要进行固件更新。

进程启动后不久、弹出错误消息"driver failed to update the firmware"(驱动程序无法更新固件)。 因为这样、电路板就会死。

我尝试通过 XDS110进行连接、但最终始终如一:

C:\ti\ccs1010\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB Device Firmware Upgrade Utility
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


找到0个器件。 

为了连接到 XDS110、我只需在 TD0引脚上放置一根跳线、然后通过 USB 进行连接。 这是正确的方法吗?

如果能帮助重新设计电路板、我们将不胜感激。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您以前是否能够与 XDS110进行交互?  您是否能够连接到 CCStudio v10、IAR EWARM v8.50、闪存编程器或 UNIFLASH 内部?  XDS110如何在 PC 上枚举,以及您 是否尝试手动重新安装驱动程序?  您的系统的操作系统版本是什么?您是否尝试重新启动过它?  最后一种方法是对 XDS110进行重新编程。  也许其中一个相关主题可以帮助:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/619437 
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/912487 
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/t/851332

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您再次来到我的节目、Ryan。

    要回答您的问题:

    第一次使用 XDS110尝试恢复 LP (我只是一个业余爱好者、我的 Zigbee 网络使用 LP ->在硬件开发方面非常不封闭)

    2.没有尝试 IAR EWARM、但其余部分无法识别任何器件

    3.完全不在 Windows 设备管理器中枚举。 既不是未知设备、也不是部分安装、错误或任何其他内容

    4.将尝试手动安装驱动程序,但由于设备管理器中没有显示硬件,我没有什么希望

    5. Windows 10,内部版本19041.450并多次重新启动

    感谢您提供链接参考。 将进行检查。

    BR、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    根据这些症状、您的 XDS110似乎被欺骗或损坏、在这种情况 下、您需要尝试对 XDS110进行重新编程或购买新的 LAUNCHXL-CC1352P。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    担心没有简单的解决方案;-)

    如果这有助于对 XDS110进行重新编程、我可以保留 ST-Link v2。 如果是、我需要有关如何进行的一些指导。 非常感谢您的支持。

    BR、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我相信该工具仅适用于 STM8或 STM32微控制器。  以下是有关更新 XDS110的更多说明: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#updating-the-firmware 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它很有效!

    1. 刷写引导加载程序: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#flashing-the-bootloader
      1. 请注意步骤4中的注释、并使用正确的 TDO 引脚

    2. 重复引导加载程序中的步骤1 - 4
    3. 刷新固件: http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

    非常感谢您的支持。

    BR、

    Tom