Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
你好
我正在开发一款以低功耗运行的 ZED (Zigbee End Eevice)。
该库使用的是6.30.01.03版 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK。
我想更改或关闭 RAM 的保持周期。
因此、我知道以下情况可以解决该问题。




我搜索了旧数据(CC26xx 驱动程序库- tirtos_full_2_15_00_17)、并确认了"aon_wuc.h"中的 AONWUCMcuSRamConfig 可以执行该操作、但无法在 CC13xx_CC26xx SDK - 6.30.01.03中进行确认。
最后一张图片是我测量的数据。
RAM 保持周期以770ms 为单位显示。
我想知道如何更改或关闭此周期。
谢谢你。