This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:设置 CC26x2R1-LaunchPad 以禁用待机模式下的 RAM 保持。

Guru**** 2585525 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1194620/launchxl-cc26x2r1-setting-cc26x2r1-launchpad-to-disable-ram-retention-in-standby-mode

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你好

我正在开发一款以低功耗运行的 ZED (Zigbee End Eevice)。

该库使用的是6.30.01.03版 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK。

我想更改或关闭 RAM 的保持周期。

因此、我知道以下情况可以解决该问题。

Standby without cache retention

SRAM retention operates at Full in Standby Power Mode

Standby Mode Power measurement data in SWRA625B

Ram retention in Standby mode measured by me

我搜索了旧数据(CC26xx 驱动程序库- tirtos_full_2_15_00_17)、并确认了"aon_wuc.h"中的 AONWUCMcuSRamConfig 可以执行该操作、但无法在 CC13xx_CC26xx SDK - 6.30.01.03中进行确认。

最后一张图片是我测量的数据。

RAM 保持周期以770ms 为单位显示。

我想知道如何更改或关闭此周期。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652R

    你(们)好  

    我们以前使用的是具有 ZigBee 的 SDK 6.30。

    我们需要调整 RAM 保持周期 禁用 RAM 保持以降低峰值电压。

    我在下面的链接中找到了如何禁用它、但在最新的 SDK (SDK 6.30)中找不到它

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1037540/cc2640r2f-disabling-ram-retention/3836180?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sram%20retention%20time#3836180

    请告诉我。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haneul、Robin、

    BLE5-Stack 用户指南中介绍了最新的 RAM 应用文档。  默认情况   下、当使用已删除 Board_display_use_UART 并定义了 CUI_disable 的休眠 ZED 项目时、Z-Stack 会考虑最低功耗配置。  您观察到的脉冲可能是 SWRA478中讨论的不可避免的再充电脉冲。  您还将观察到来自已加入网络的 ZED 的偶尔传输的数据请求、这些请求由 SysConfig 中建立的轮询速率控制。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在该文档中、我检查了如何通过 RAMCFG 寄存器禁用保留。

    在 ZStack 示例中、我将基于 Zed_zone 应用程序进行测试。

    区域注册完成后将执行保留禁用。

    但是,重新加入的现象如下。

    您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从待机模式唤醒后、休眠 ZED 必须保留 SRAM 才能继续正常运行。  请记住、缓存 RAM 与 SRAM 是分开的。   由于添加的 API 不允许发生这种情况、因此可能会发生软件重置、从而 触发重新加入过程。  如前所述、休眠 ZED 示例已经针对最低功耗运行进行了优化、因此无需修改 SRAM。  如果您希望 休眠 ZED 的唤醒频率降低、则可以增加 SysConfig POLL_RATE 周期。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你