Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 Z-stack
早上好、
我正在使用 CC2657R7作为协调器在定制板上开发 Zigbee 网络、
协调器软件位于"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29" SDK 中的"znp_lp_CC2657R7_tirtos_ccs"项目示例上。
此协调器可与到目前为止我已经测试过的多个终端器件良好配合使用。
但是、我的网络中唯一一个使用电池工作的终端设备存在一个问题。 此设备未按应有的方式进入睡眠模式、对讲机将保持通电并作出响应。
它似乎等待协调器的某些内容。 我可以告诉您、因为它在未连接时进入睡眠状态。
我的问题是:
为了支持终端设备睡眠模式、我应该启用/禁用 ZStack 中是否有任何配置?
我在 ZigBee 中非常陌生、因此我想知道它应该如何工作。 是否有消息表明通信结束或终端设备决定单独进入睡眠模式?
谢谢、
Sylvain Serre