Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
尊敬的先生或女士:
IAR8.40构建了一个 ZNP 示例(SDK 6.40)。
SysConfig_root =配置自定义参数变量中的 c:/ti/sysconfig_1.15.0。
使用 TI 系统配置工具(1.15.0)打开 ZNP.syscfg 时、弹出"Cannot specify --board without --product"。
此致、
David