This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何使用 TI 系统配置工具通过 IAR 打开 ZNP 示例构建的 ZNP.syscfg

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1195873/cc1352p-how-to-open-znp-syscfg-of-znp-example-building-by-iar-using-ti-system-configuration-tools

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的先生或女士:

IAR8.40构建了一个 ZNP 示例(SDK 6.40)。

SysConfig_root =配置自定义参数变量中的 c:/ti/sysconfig_1.15.0。

  使用 TI 系统配置工具(1.15.0)打开 ZNP.syscfg 时、弹出"Cannot specify --board without --product"。

此致、

David