This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何将 CC1352P 的固件迁移到 CC1352P7?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1196021/cc1352p7-how-to-immigrate-firmware-of-cc1352p-to-cc1352p7

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P

尊敬的先生和女士:

基于 CC1352P_2_LAUNCHXL、SubGHz:14dBm 和2.4GHz:19dBm 设计了定制 CC1352P 模块。

无线 MCU CC1352P 仅在此定制板中被 CC1352P7取代。

没有 LP-CC1352P2-2,之后有2个 Launchpad 可用

  • LP-CC1352P7-1:868/915MHz 时最高为20dBm、2.4GHz 时最高为5dBm
  • LP-CC1352P7-4:433MHz 时最高为13dBm、2.4GHz 时最高为10dBm

以下哪一个示例最适合  CC1352P_2_LAUNCHXL 应用配电 、应更改什么(例如 RF 天线引脚0、1、2)?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 LP-CC1352P7-4针对2.4GHz 进行了优化、工作功率为+10dBm、可提供高功率输出、因此这将是用作起点的最佳电路板。

    需要将输出功率设置更改为+20dBm、并将输出匹配网络更改为原理图中列出的值。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sid 和 Zack、您好!

    感谢您的宝贵建议和时间。

    我将根据  LP-CC1352P7-4示例将最大输出功率设置为20dBm。 匹配网络的设计目标是1GHz (14dBm)和2.4GHz (20dBm)。

    此致、

    David