Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P7 主题中讨论的其他器件:CC1352P、
尊敬的先生和女士:
基于 CC1352P_2_LAUNCHXL、SubGHz:14dBm 和2.4GHz:19dBm 设计了定制 CC1352P 模块。
无线 MCU CC1352P 仅在此定制板中被 CC1352P7取代。
没有 LP-CC1352P2-2,之后有2个 Launchpad 可用
- LP-CC1352P7-1:868/915MHz 时最高为20dBm、2.4GHz 时最高为5dBm
- LP-CC1352P7-4:433MHz 时最高为13dBm、2.4GHz 时最高为10dBm
以下哪一个示例最适合 CC1352P_2_LAUNCHXL 应用配电 、应更改什么(例如 RF 天线引脚0、1、2)?
此致、
David