This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:802.15.4 PHY 选择和放大器;在 SmartRF Studio 7上可用

Guru**** 2755005 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1227228/cc2652p-802-15-4-phy-selection-availability-on-smartrf-studio-7

器件型号:CC2652P

您好!

 

为了评估 CC2652P 无线电(从 Thread 协议实现的角度来看)、我们喜欢使用具有 CC2652P 的 SmartRF Studio 7 来运行 IEEE802.15.4、然后测试 PHY 性能

在 SmartRF Studio 7上启用 IEEE 802.15.4设置时、好像只有一个 PHY 层/调制可用(IEEE 802.15.4-2006、250kbps、OQPSK、DSSS = 1:8)

 

Q1/此 PHY/调制设置是否是 SmartRF Studio 7/CC2652P 上唯一可用的设置?

Q1A/如果不是,如何设置其它 PHY/调制?

Q1b/ TI IEEE802.15.4中提供了哪些 PHY/调制?

 

Q2/ Thread 使用什么802.15.4 PHY/调制? 802.15.4上提供的任何软件?

 

谢谢 !

 

此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    IEEE 802.15.4、250kbps、OQPSK、DSSS=1.8是 Zigbee 和 Thread 协议可用且受其支持的唯一 PHY。  这对于 TI 器件和任何尝试获得 Zigbee/Thread 认证的无线电产品都适用。

    此致、
    Ryan