Other Parts Discussed in Thread: CC2652P
您好!
为了评估 CC2652P 无线电(从 Thread 协议实现的角度来看)、我们喜欢使用具有 CC2652P 的 SmartRF Studio 7 来运行 IEEE802.15.4、然后测试 PHY 性能
在 SmartRF Studio 7上启用 IEEE 802.15.4设置时、好像只有一个 PHY 层/调制可用(IEEE 802.15.4-2006、250kbps、OQPSK、DSSS = 1:8)
Q1/此 PHY/调制设置是否是 SmartRF Studio 7/CC2652P 上唯一可用的设置?
Q1A/如果不是,如何设置其它 PHY/调制?
Q1b/ TI IEEE802.15.4中提供了哪些 PHY/调制?
Q2/ Thread 使用什么802.15.4 PHY/调制? 802.15.4上提供的任何软件?
谢谢 !
此致、
纪尧姆