This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:如何测量我的定制设计在20dBm 下有效发射?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, LP-CC1352P7, CC2531, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1222231/lp-cc1352p7-how-to-measure-that-my-custom-design-is-transmitting-effectively-at-20dbm

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC2531CC1352P7、CC1352P

您好、TI!

对于测量我的定制设计在20dBm 功率下有效传输的信号、最好的方法是什么?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用频谱分析仪执行导电测试来测量 TX 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc:

    您还可以使用 Smart RF Studio 7来更改由一个器件发送的 TX 功率设置、并比较接收器件的 RSSI (使距离保持固定)。  YS 的建议是最结论性的。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LP-CC1352P7

    您好、TI!!

    如果我使用频谱分析仪或接收器测量发射的射频信号、我读取 rsid、我测量的是接收天线接收的功率、而不是发射器的功率。

    或许、如果我假设 Launchpad 是标准20dBm 发送器(具有正确的配置)、我对 LP 进行测量、并对 PCB 重复测量(在相同距离处)、然后我可以获得近似值。

    在这种情况下、假设标准(LP)的20dBm 与接收器处接收到的功率之间的线性关系是正确的?

    方法是否正确、我可以做得更好吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要进行辐射测试、建议将发送器的天线放置在尽可能靠近接收器天线的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在没有其他射频信号的无无线电环境中对 ZigBee 器件(CC1352P7)进行测试、并将 CC2531用作监听器。 当待测器件发送信标时、我可以在监听器中看到 LQI 和 rsid。 如果待测器件未连接到监听器显示的数据包中 RRSID 和 QLI 所指示的任何其他器件/网络?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不完全理解您的问题、请尽可能澄清。  信标请求不包含 MAC 地址信息、因此监听器将无法知道发出请求的器件。 监听器将显示从关联请求开始的 MAC 地址。  如果评估 n 个已建立网络之外的数据包、则应使用 Smart RF Studio 7。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、非常感谢您!

    请忘记我之前关于监听器中 RSSI 和 LQI 的问题。 我现在很困惑,明白了。 该监听器向我展示由监听器本身捕获的帧信息。 在帧信息中、RSSI 和 LQI 是嗅探器从受测器件接收到的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、Yikai

    我已使用 LPCC1352P-2、LPCC13527P-4和嗅探器进行测试。

    LPCC1352P-2设置为20dBm。
    配置为20dBm 的 LPCC1352P7-4。 为了设置20dBm、我按照以下说明操作:
    e2e.ti.com/.../cc1352p7-error-in-sysconfig-when-switching-to-20dbm-rf-design

    两个 LP 相距监听器的距离相同(4m)、
    使用 LPCC1352P-2时、我始终使 LQI = 105
    使用 LPCC1352P7-4时、我始终使 LQI = 78

    为什么 LPCC1352P7-4的发射功率较低? 两个 LP (LPCC1352P-2和 LPCC13527P-4)的功率都为20dBm、并且与监听器的距离相同。

    我是否必须采取其他措施使 LPCC13527P-4达到 LPCC1352P 的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 CC1352P7器件能够以与 CC1352P 相同的容量传输+20dBm、但 LP-CC1352P7-4硬件本身设计为支持+10dBm、而 LAUNCHXL-CC1352P-2设计为支持+20dBm。  设计文件 原理图清楚地显示了这一点、并对无源器件进行了必要的更改以支持+20dBm。  目前、不正确的匹配电路可能导致输出信号意外衰减。  您可以将 CC1352P7部分交换到 LAUNCHXL-CC1352P-2上、或者按照原理图中的说明更改无源器件。  与往常一样、我建议您首先使用 Smart RF Studio 7验证结果、因为之前的 E2E 线程中的指令是为 BLE5项目编写的。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!!

    我们的设计采用了带 LPCC1352P2无源阻抗匹配网络的 CC1352P7。

    其中: e2e.ti.com/.../cc1352p7-error-in-sysconfig-when-switching-to-20dbm-rf-design 、我们的设计具有与 LPCC1352P2相同的 RRI 和 LQI。 我们还有20dBm 功率!!!

    非常感谢!

    此致