This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:命令在 ZAP 工具中不可见

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1221701/lp-cc2652r7-commands-not-visible-in-zap-tool

器件型号:LP-CC2652R7

 ZAP 工具中 TI Matter 库下的命令部分不显示命令。 等等。 颜色控制仪表组有19个命令、但 未显示任何命令:

对于液位控制集群类似:

zap 中的"featurelevel"为"81"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    由于 TI 并不单独维护*。zap 文件或开发 zap 工具、我建议您 从 Github 下载最新的 zap 工具 并从该存储库修改您的 zap 文件。  我在功能级别94中看不到同样的问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到使用  v2023.02.27解决了此问题。 标记为"已解决"