This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:应用问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, Z-STACK, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1217896/cc2652p7-application-issue

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKZ-STACKCC1352P7

您好!,

项目: 门锁  

问题:有时 CC2652会崩溃、这种现象就是芯片的电源正常为3.3V。

IO 在无响应的情况下中断、并且当 RESET_n 强制下拉时芯片无法复位。 确认了

芯片的内部安全装置被启用。 如果发生异常、则只有在发生后才能恢复门锁

已通电。

这里是初始化代码。

挂起消息如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    您是否指的是 Z-Stack Door_lock?  要评估的节点是什么(ZC、ZR、ZED)?  您正在评估哪个版本的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK?  是否可以使用默认 DOOR_LOCK 工程或 使用 CC1352P7_4 LaunchPad 复制此行为?   您是否已将定制硬件设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查?  无法执行重置线路恢复可能表明存在硬件问题、而不是固件问题。  请提供有关设备崩溃性质以及发生崩溃必须执行哪些特定环境/网络程序的更多详细信息。

    此致、
    Ryan