This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZDO_JoinIndicationCB 中的 CapabilityFlags 将成为 SDK 6.30中的错误值

Guru**** 2939040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1215923/cc2652p-capabilityflags-in-zdo_joinindicationcb-will-become-mistake-value-in-sdk-6-30

器件型号:CC2652P

1、路由器加入协调器、协调器记录路由器在其关联列表中。 在 协调器的 ZDO_JoinIndicationCB 上、 CapabilityFlags 为0x8E。

2.擦除路由器的 NV 并将路由器更改为终端设备、然后再次进行关联加入。 终端设备无法加入此协调器。 和 协调器的 ZDO_JoinIndicationCB 的 CapabilityFlags 变为3或1、2或4。